Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79244members
343876posts

egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx

haskedv
Cadet
0 Likes
2
1031

egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx

salam

bgmana cara membuat komunikasi antara plc bmx  p34 2020 via tcp/ip egx300 / linx150 ke modbus rtu plc bmx p34 1000

 

 

Tags (1)
2 Replies 2
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
1021

Re: egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx

dari sisi M340 (2020) jika tidak menggunakan NOE, harus menggunakan Readvar (block program) untuk komunikasi ke luar.

kemudian karena di sisi M340 (1000) tidak ada port Ethernet, jadi port serial harus di setting sebagai Slave. selebihnya tidak perlu setting lain-lain lagi disisi M340 (1000). kemudian di sisi gateway (EGX) hanya perlu di setting IP. 

 

kemudian lebih banyaknya adalah setting Readvar di M340 (2020) nya, untuk setting IP target EGX + Id slave, serta register-register yang akan dibaca.

Tags (1)
haskedv
Cadet
0 Likes
0
1018

Re: egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx

halo pak rifki

terima kasih sebelumnya

 

sisi 2020 sdh ada noe. dan sdh sukses scan  modbus adress device non plc. ( pm dan altivar ) 

 

yg belum saya scan adalah plc devce ( 1000 ) 

sdh saya config untuk scan di noe. 

di 1000 serial port sdh slave. tapi tidsk mendapat response dr 1000..apakah di 1000 di perlukan routine program tertentu? atsu membutuhkan konfigurasi lain diluar variabel u program ( ladder yg telah bsrjalan ) ? 

 

Tags (1)