Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79472members
344257posts

M580 RTU Modülü

Solved
Sansal_İTÜ
Crewman
Crewman
0 Likes
1
1312

M580 RTU Modülü

Merhaba Haberleşmenin zaman zaman koptuğu durumlarda veri kaybını engellemek için, hangi ürünleri veya haberleşme yöntemlerini kullanabiliriz ?

Tags (1)

Accepted Solutions
SemihUygunturk
Ensign Ensign
Ensign
0
1206

Re: M580 RTU Modülü

Geniş alana yayılmış kontrol ve izleme noktalarının verilerini tek bir yere toplamak büyük önem arz etmektedir . Bunlar için RTU ürünleri kullanılmaktadır . Schneider Electric'in proses otomasyon serisi PAC'ları ile hem yüksek güvenilirlikli kontrol sağlarsınız hem de RTU kartı le sahadan merkezi SCADA sistemine kesintsiz veri aktarırısınız . RTU modülümüzün konfigürasyonu ve SCADA ile haberleşmesini gösteren test edilmiş ve onaylanmış döküman ektedir.

See Answer In Context

Attachments
Tags (1)
1 Reply 1
SemihUygunturk
Ensign Ensign
Ensign
0
1207

Re: M580 RTU Modülü

Geniş alana yayılmış kontrol ve izleme noktalarının verilerini tek bir yere toplamak büyük önem arz etmektedir . Bunlar için RTU ürünleri kullanılmaktadır . Schneider Electric'in proses otomasyon serisi PAC'ları ile hem yüksek güvenilirlikli kontrol sağlarsınız hem de RTU kartı le sahadan merkezi SCADA sistemine kesintsiz veri aktarırısınız . RTU modülümüzün konfigürasyonu ve SCADA ile haberleşmesini gösteren test edilmiş ve onaylanmış döküman ektedir.

Attachments
Tags (1)