Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80810members
346873posts

HMI programlama yazılımımız EOTE v3.1 SP1A yayınlandı!

Solved
OnderU
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

HMI programlama yazılımımız EOTE v3.1 SP1A yayınlandı!

 

HMI programlama yazılımımız EOTE(Esx. Operator Terminal Expert) için güncel sürüm  EOTE v3.1 SP1A yayınlanmıştır. Yazılıma ilişkin doküman ektedir.

 

Hali hazırda bilgisayarında EOTE yüklü olan kullanıcılara SESU (SE Software Update) üzerinden bildirim gönderilmiştir. 

 

İndirme linki:

EOTE 3.1 SP1A 

 

Hazır Taslaklar için:

HMI Screen Templates for EcoStruxure™ Operator Terminal Expert 

 

Graphic Icons for EcoStruxure™ Solutions 

 

Eğitim Videoları :

 

How-to Videos 

Attachments

Accepted Solutions
OnderU
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0
1601

Re: HMI programlama yazılımımız EOTE v3.1 SP1A yayınlandı!

Merhaba Ekrem Bey;

 

Maalesef mevcut backup'ı VJDesigner platformundan EOTE'ye dönüştürmeniz mümkün değil. EOTE tamamen Vijeo Designer 'dan bağımsız geliştirilmiş bir platform ve şu an için HMIST6, HMISTO7 ve HMIGTU serisi ile kullanılabilmekte. Yeni lanse edilecek tüm SE HMI paneller EOTE ile programlanabilir halde sunulacak.

 

İyi çalışmalar;

 

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
ekremkurucu
Lieutenant | EcoXpert Master Lieutenant | EcoXpert Master
Lieutenant | EcoXpert Master
0 Likes
1
1618

Re: HMI programlama yazılımımız EOTE v3.1 SP1A yayınlandı!

Merhabalar

Vijeo designer 6,2 den eote ye projelerimizi convert edebiliyor muyuz?

varsa ilgili dokumanı paylaşabilir misniz?

Tags (1)
OnderU
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0
1602

Re: HMI programlama yazılımımız EOTE v3.1 SP1A yayınlandı!

Merhaba Ekrem Bey;

 

Maalesef mevcut backup'ı VJDesigner platformundan EOTE'ye dönüştürmeniz mümkün değil. EOTE tamamen Vijeo Designer 'dan bağımsız geliştirilmiş bir platform ve şu an için HMIST6, HMISTO7 ve HMIGTU serisi ile kullanılabilmekte. Yeni lanse edilecek tüm SE HMI paneller EOTE ile programlanabilir halde sunulacak.

 

İyi çalışmalar;

 

Tags (1)