Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80846members
346936posts

Sistemas inmóticos en edificios

SofiaMartinez
Crewman
Crewman
0 Likes
1
97

Sistemas inmóticos en edificios

Hola buenos días @JuanAlberto  y @XavierBarnils 

¿hay alguna obligación de instalar sistemas inmóticos en edificios?.

Muchas gracias

Tags (1)
1 Reply 1
JuanAlberto
Cadet
Cadet
0 Likes
0
92

Re: Sistemas inmóticos en edificios

Hola Sofía,

 

Según el Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), los sistemas de control y gestión de edificios, sistemas inmóticos, son obligatorios en los edificios no residenciales de más de 290kW de potencia dedicada a clima para los edificios que se construyan a partir del 1 de julio de 2021.

 

Cualquier edificio con dicha demanda de potencia para clima, deberá estar equipado con estos sistemas como muy tarde en 2025.

 

Saludos,

Tags (1)