Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79548members
344381posts

Qual a diferença entre a norma NBR IEC 60439 e a atualização NBR IEC 61439?

ivanwande
Cadet
0 Likes
1
512

Qual a diferença entre a norma NBR IEC 60439 e a atualização NBR IEC 61439?

Qual a diferença entre a norma NBR IEC 60439 e a atualização NBR IEC 61439? Vi que a 61439 vai passar a valer a partir de Janeiro 2022 em lugar da 60439, mas qual a diferença?

Tags (1)
1 Reply 1
fabioribeiro
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
503

Re: Qual a diferença entre a norma NBR IEC 60439 e a atualização NBR IEC 61439?

Olá, como vai?

 

A atualização da norma ABNT NBR IEC 60439 passando a ser denominada ABNT NBR IEC 61439, foi necessária com o objetivo de elevar a segurança de pessoas, patrimônio e consequentemente otimizar a continuidade de serviço do sistema elétrico.

As principais atualizações são: a eliminação dos conceitos TTA (conjuntos totalmente certificados) e PTTA (conjuntos parcialmente verificados), onde eram exigidos 7 ensaios de tipo + 3 ensaios de rotina (para o TTA) e extrapolação de alguns ensaios de tipo + 3 ensaios de rotina (para o PTTA).

Com a atualização para a ABNT NBR IEC 61439, o conceito passa a ser de o Conjunto é Verificado ou não é (não há mais o 'meio-termo', antes denominada por PTTA), onde também foram elevadas os testes visando uma segurança maior para o usuário final, além de definindo as responsabilidades de cada "ator" do processo, como: o fabricante, o montador do painél, o especificador e o usuário final. Importante citar, que na nova atualização da norma, agora passam a ser exigidos os ensaios de12 verificações de projeto e 9 Verificações de Rotina.

O tempo de adequação em território nacional finaliza em dezembro/2021 (após 60 meses de prazo), passando a obrigatoriedade de conformidade da norma em Janeiro/2022.

 

Abc

Fabio Arnaldo Ribeiro
Consultor Técnico
Tags (3)